This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145-Q1:具有电流跳闸的并行运行

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319410/drv8145-q1-parallel-operation-with-current-trip

器件型号:DRV8145-Q1

嗨、团队!

我尝试 以并行操作方式应用4个 DRV8145、但当前跳闸功能不能 正常运行、因为其中一个 IC 不断进入 OCP 模式、并在当前跳闸时完全关闭、 另一个会一直卡在电流跳闸模式下、因为另一个会关闭并限制整个电流。 我如何通过并行运行来运行该 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Baris、

    DRV8145不适用于并联多个器件。 击穿(死区时间)和关断时序的内部时序不会完全同步。 您可以通过在每个输出端连接串联电感器、然后将其并联来缓解这一问题。 输入可以连接在一起。 确保这些布线的长度和尺寸相等。 请参阅下面的输出电感器示例。 这是针对不同器件的、但想法是相同的。 各器件之间的电流分配似乎不平衡。 除了电感器外、您可能还需要一些毫欧级串联电阻器来实现负载平衡。 您可以搜索并联连接功率 MOSFET。 如果这些缓解了您的问题、您就可以并行连接它们。 否则、您可能需要考虑具有外部功率 MOSFET 的栅极驱动器、例如 DRV8701-Q1、DRV8707-Q1。 谢谢。

    此致、Murugavel