在使用 MCT8329A 的原型电机控制器中、GVDD 引脚在短路模式下出现故障。 输出电压应约为13V、但不输出任何电压。 另外、与 GVDD 相连的陶瓷电容约为20uF、但并未出现故障。
您能否告诉我在短路模式下会导致 GVDD 引脚失效的原因? 另外、请告诉我是否有办法防止这种情况发生。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tomofumi:
每个器件还是仅部分 MCT8329A 器件会出现此 GVDD 问题? 此外、此 GVDD 问题是在尝试驱动电机后出现、还是在首次为器件通电时出现?
您能否测量 AVDD 电压并 确保 它输出3.3V 电压? 如果 GVDD 和 AVDD 均低于预期电压、您能否为睡眠/唤醒引脚提供3.3V 电压、以便在 MCT8329A 处于睡眠模式时尝试将其退出睡眠模式?
此致、
约书亚
你好、Joshua、
>>每个器件还是仅部分 MCT8329A 器件会出现此 GVDD 问题? 此外、此 GVDD 问题是在尝试驱动电机后出现、还是在首次为器件通电时出现?
此 GVDD 问题仅在一个或两个装置中出现。 GVDD 自电源启动以来便出现问题、即始终没有输出、如果我尝试旋转电机、则会出现 OCP 错误、电机当然不会旋转。 如果未连接电机、则会发生 VDS 错误。 起初、我怀疑它在栅极驱动器周围、但我认为它是栅极驱动器的电源。
尊敬的 Tomofumi:
此 GVDD 问题仅在一个或两个装置中出现。
我假设您的某些单元当时能够按预期工作? 如果您的主板没有出现此 GVDD 问题、您是否可以执行 ABA 测试、以了解该器件问题还是 主板问题?
此致、
约书亚
尊敬的 Tomofumi:
我们相信我们已经进行了 AB 测试。
ABA 测试的结果是什么? 如果主板上的 MCT8329A 存在 GVDD 问题、而主板上的 MCT8329A 没有 GVDD 问题、则更换主板上的 MCT8329A 是否解决了此问题、或者已知良好的设备是否也解决了此问题?
此致、
约书亚