This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:关于 GVDD 引脚上的欠压故障

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316980/mct8329a-regarding-an-undervoltage-failure-on-the-gvdd-pin

器件型号:MCT8329A

在使用 MCT8329A 的原型电机控制器中、GVDD 引脚在短路模式下出现故障。 输出电压应约为13V、但不输出任何电压。 另外、与 GVDD 相连的陶瓷电容约为20uF、但并未出现故障。

您能否告诉我在短路模式下会导致 GVDD 引脚失效的原因? 另外、请告诉我是否有办法防止这种情况发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomofumi:

    每个器件还是仅部分 MCT8329A 器件会出现此 GVDD 问题? 此外、此 GVDD 问题是在尝试驱动电机后出现、还是在首次为器件通电时出现?

    您能否测量 AVDD 电压并 确保 它输出3.3V 电压? 如果 GVDD 和 AVDD 均低于预期电压、您能否为睡眠/唤醒引脚提供3.3V 电压、以便在 MCT8329A 处于睡眠模式时尝试将其退出睡眠模式?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    >>每个器件还是仅部分 MCT8329A 器件会出现此 GVDD 问题? 此外、此 GVDD 问题是在尝试驱动电机后出现、还是在首次为器件通电时出现?

    此 GVDD 问题仅在一个或两个装置中出现。 GVDD 自电源启动以来便出现问题、即始终没有输出、如果我尝试旋转电机、则会出现 OCP 错误、电机当然不会旋转。 如果未连接电机、则会发生 VDS 错误。 起初、我怀疑它在栅极驱动器周围、但我认为它是栅极驱动器的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后我测量了 AVDD 的电压。 3.3V 在这里持续输出。 仅 GVDD 不输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomofumi:

    此 GVDD 问题仅在一个或两个装置中出现。

    我假设您的某些单元当时能够按预期工作? 如果您的主板没有出现此 GVDD 问题、您是否可以执行 ABA 测试、以了解该器件问题还是 主板问题?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们相信我们已经执行了 AB 测试。 原理图与推荐的电路相同。 艺术品也是理想的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomofumi:

    我们相信我们已经进行了 AB 测试。

    ABA 测试的结果是什么?  如果主板上的 MCT8329A 存在 GVDD 问题、而主板上的 MCT8329A 没有 GVDD 问题、则更换主板上的 MCT8329A 是否解决了此问题、或者已知良好的设备是否也解决了此问题?

    此致、

    约书亚