This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:何时可提供 DDV 封装

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317712/drv8262-when-will-the-ddv-packages-be-available-please

器件型号:DRV8262

您好!

我一直在研究用于驱动 Peltier TEC 的各种电桥、但仍然看不到 DDV 封装(顶部具有散热焊盘)上有任何可用性。
我甚至不愿意尝试 DDW (焊盘朝下)版本、因为我认为它无法散发足够的热量(我需要大约10A RMS)

基本上、我正在寻找办法来代替现已停产的 DRV8432 -这看起来是理想情况(PWM 频率更高、但 RDS on 更差)。 不知道为什么 在没有任何可行的替换的情况下撤回了它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的咨询以及您对 DRV8262的兴趣。 听起来、DDV 封装将是适合您的应用的良好解决方案。

    DDV 封装很快将发布。  

    很遗憾、我们无法在公共论坛中评论器件的特定发布日期。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    我注意到、这几乎是 5个月前 TI 有人提供的答案 中的链接

    我很感激您可能无法在发布日期回复公众、但我想决定"很快"翻译为下一个月或两个月、或者2025年的某个时间。 是否有可能在私人信息中给出一些指示(甚至是球形公园的数字)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    true:此产品的目标是在您提到的时间范围内尽早发布。 由于生产设置出现意外延迟、发布出现延迟。 我们仍然期望此 DDV 封装器件器件可在几个月后发布。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8262DDVR

    是否可以订购 ZS 样片进行评估?

    如果不是、那么到何时提供这些功能呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar:

    让我与团队确认一下、并尝试让您为此找到一条特定的时间线。 感谢您的耐心。

    此致 Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar:

    我们现在可以发货预量产器件的小批量 ZS 样片(与即将推出的 RTM 器件没有变化)。 您现在需要多少个器件?

    此致、Murugavel