请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-050063 您好
我正在寻找一种有源预充电电路、用于让400V 电池系统为电机控制器供电、我由此设计出了该参考设计。 请确认此参考设计是否 与400V 电池、3.9mF 直流链路电容器兼容、以及所需的充电时间为200ms。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我正在寻找一种有源预充电电路、用于让400V 电池系统为电机控制器供电、我由此设计出了该参考设计。 请确认此参考设计是否 与400V 电池、3.9mF 直流链路电容器兼容、以及所需的充电时间为200ms。
您好、Solan:
感谢您加入 E2E 并与我们的团队进行核实。
此致、
T·陈
固态继电器|应用工程师
谢谢蒂尔登。 感谢您的反馈。