主题中讨论的其他器件:DRV8461
您好!
我有一位客户的应用是步进电机驱动器、他说只要电机超过100-150 RPM、电流波形就会失真。 波形粘贴在下方。 这可能是什么原因造成的? 它是否特定于器件?
谢谢!
杰森·麦克斯韦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Jason、
这不是特定于器件的。 这是因为 VM 电压不足以克服步进器在这些速度下产生的反电动势、从而导致相电流无法达到适当的电流调节和波形整形所需的目标值。 这是 步进驱动的预期行为。 您可以找到有关此主题的多篇 e2e 文章。 下面是我们的集成步进驱动器 DRV8461的一个示例、网址 为 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers---internal/f/motor-drivers---internal-forum/1311084/drv8461-waveform-analysis/4983598?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8711%2525252525252520current%2525252525252520waveform#4983598。
客户可以通过增加 VM 电压、降低 IFS 或在 VM 和 IFS 都无法更改时降低 RPM 来改善波形。
此致、Murugavel
尊敬的 Murugavel:
感谢您的回答。 我很高兴见到你。" 如果客户有任何跟进问题、我会告诉您。
此致!
杰森·麦克斯韦