请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 大家好、
我正在查看以下2款 IC
- DRV83053QPHPQ1
- DRV83053PHPR
我想知道这两者在功能和封装方面是否有任何差异。
我找到了:
DRV83053QPHPQ1是 AEC Q100级、但除此之外、温度范围和 LDO 配置似乎相同。 您能确认吗?
谢谢。
卢克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Luke、您好!
您实际上会发现这两者之间有相当多的差异。 我建议将数据表并排放置、即使快速浏览也可以看到一些差异。

DRV8305 - Q1的一些型号的温度范围与 DRV8305不同、但引脚排列相同。
此致、
亚拉