请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873-Q1 您好!
我对用于控制珀尔帖模块的两个设置有疑问。
我们希望将 DUT 的温度保持在40摄氏度。 例如、如果 DUT 超过50度、我们要将其冷却到再冷却到40度、如果它达到30度、我们要将其加热到40度。 我是否知道哪种解决方案更适合我的应用? 好像两个 IC 都使用 PWM 输入。 如果有任何其他阅读珀耳帖模块材料的方法会有帮助。
感谢您发送编修。