请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC14140-Q1 工具与软件:
该 IC 用于为高侧驱动器(SID1182K)提供次级电源电压(25V)。 该 IC 的数据表中所述的参考设计中的建议值未提供预期的输出电压。 请查看随附的原理图屏幕截图、并建议合适的值以尽早获得所需的输出电压。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
该 IC 用于为高侧驱动器(SID1182K)提供次级电源电压(25V)。 该 IC 的数据表中所述的参考设计中的建议值未提供预期的输出电压。 请查看随附的原理图屏幕截图、并建议合适的值以尽早获得所需的输出电压。
提前感谢。
Susmitha,
您提到了随附的原理图、但我没有看到随附的原理图? 是否尝试将 UCC14141配置为 VDD VEE = 25V、单输出电压?
此致、
史蒂夫
是否尝试将 UCC14141配置为 VDD VEE = 25V、单输出电压?
是
删除 C8-13。 在配置为单路输出时不需要这些。 将 R5从50Ω 更改为1kΩ 并在 RLIM 和 VDD 之间连接 R5。 确保 C15的物理位置尽可能靠近 IC 引脚。
此致、
史蒂夫