主题中讨论的其他器件:MCT8315EVM
您好、团队成员:
我的客户正在考虑使用此设备、他们有几个问题。
第1季度
客户不想使用降压/LDO 稳压器。 (标记如下)
他们不能只是不使用它吗? 还是用于内部电源?
由于电路板尺寸的原因、他们不想放置外部电感器。
第2季度
如果不使用降压/LDO 是可以接受的、那么客户可以短接 SW_BK 和 FB_BK 吗?
此外 、客户应为选择降压电压设置哪个寄存器值?
此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我的客户正在考虑使用此设备、他们有几个问题。
第1季度
客户不想使用降压/LDO 稳压器。 (标记如下)
他们不能只是不使用它吗? 还是用于内部电源?
由于电路板尺寸的原因、他们不想放置外部电感器。
第2季度
如果不使用降压/LDO 是可以接受的、那么客户可以短接 SW_BK 和 FB_BK 吗?
此外 、客户应为选择降压电压设置哪个寄存器值?
此致、
桑原启
您好、团队成员:
有人能回答我的问题吗?
此致、
桑原启
Kuwahara 尊敬的 Kei:
对于 Q1:无需使用 BUCK、GD_CONFIG2有 BUCK_PS_DIS 选项、我们可以启用 BUCK 电源序列。
Q2:短接 SW_BK 和 FB_BK 以使用 LDO。 如果您在使用 Buck、则可以参考 GD_CONFIG2来设置降压电压。
谢谢、此致、
文卡塔德里
您好 Venkatadri-san、
感谢您的回答。
Q2:短接 SW_BK 和 FB_BK 以使用 LDO。 如果您在使用 Buck、则可以参考 GD_CONFIG2来设置 BUCK 电压。
如果客户没有使用此降压稳压器、那么他们是否可以将 SW_BK 和 FB_BK 保持断开状态?
因为在短接 SW_BK 和 FB_BK 时、流过的电流超过1A。
此致、
桑原启
您好 Venkatadri-san、
忘记前面的问题。 我有新的问题。
问题1:
降压是否处于电阻器模式 = LDO 运行? 因为我从未见过没有电感器的降压开关稳压器。
问题2:
在 MCT8315EVM 上、它在电阻器模式下配置为 Buck、使用 CBK = 22uF。
如果这是 LDO 模式、那么能否因为没有连接外部负载而使用较小的电容器。
我认为 LDO 的22uF 值相当大。
此致、
桑原启
Kuwahara 尊敬的 Kei:
Q1:如果负载需求低于10mA、我们可以使用电阻模式、效率将低于电感模式、因为会有功率损耗。
Q2:不要改变电容值、此设计中分析了稳定性。
要使用 LDO 模式、请执行以下步骤
1. AVDD 部分至 FB_BK
2.将 AVDD 短接至
3. 使 SW_BK 保持悬空、GND_BK 连接到 PGND/AGND、并将 FB_BK 连接到 AVDD。 在 EEPROM 中将 BUCK_DIS 设置为1b
谢谢、此致、
文卡塔德里
您好 Venkatadri-san、
感谢您的指令使用 LDO 模式!
如果要使用 LDO 模式、下面的原理图中是否需要任何外部电容器?
此致、
桑原启
Kuwahara 尊敬的 Kei:
是、需要电容器。
谢谢、此致、
文卡塔德里
尊敬的 Venkatadri-san:
感谢您的确认!
我已经在实验室中进行了测试、而且测试工作正常!
此致、
桑原启