This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:nSLEEP 内部下拉电阻和 NOL 内部上拉电阻的最大值和最小值

Guru**** 2039500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371299/drv8873-q1-the-maximum-and-minimum-values-of-the-nsleep-internal-pull-down-resistance-and-the-nol-internal-pull-up-resistance

器件型号:DRV8873-Q1

工具与软件:

您好!

您能否告诉我 nSLEEP 内部下拉电阻和 NOL 内部上拉电阻的最大值和最小值? 下图中的红圈是相关的部分。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

     nSLEEP 引脚上的内部下拉电阻为100kΩ。  NOL 内部上拉电阻为450kΩ。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    每个电阻的误差百分比是多少?

    通过将误差考虑在内、我认为我可以确定最大值和最小值。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    nSLEEP 上下拉电阻器的预期最小值为80k、最大值约为120k。

    NOL 的预期最小值为350k、最大值 约为560k

    这些参数的应用是什么、或者需要什么?

    此致!

    大卫