工具与软件:
你好。 您能回答以下问题吗?
1.压电元件的谐振频率是多少?它要工作的频率是多少?
2.压电元件的电容[nF]是多少?
3.我们正在购买 ULC1001-DRV290XEVM 评估板页面上的三件产品| TI.com
虽然提供了板和接口适配器的价格、但该页面上没有镜头架的价格。
您能否提供报价或说明在哪里可以找到有关第三件商品价格的信息?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。 您能回答以下问题吗?
1.压电元件的谐振频率是多少?它要工作的频率是多少?
2.压电元件的电容[nF]是多少?
3.我们正在购买 ULC1001-DRV290XEVM 评估板页面上的三件产品| TI.com
虽然提供了板和接口适配器的价格、但该页面上没有镜头架的价格。
您能否提供报价或说明在哪里可以找到有关第三件商品价格的信息?
谢谢
您好!
我相信您指的是 LCS-FL-CYL20、对吗? 实际上、我们已经不再构建该 LCS 原型、而是改用将在未来几周内发布的新型低功耗 LCS、即 LCS-FL-RNG15。 此 LCS 的价格约为49美元。 我们的原型 LCS 设计是开源的、因此如果您想构建 LCS-FL-CYL20设计文件、仍将提供。
LCS 共振频率:
LCS-FL-CYL20:~120kHz 和 ~150kHz
LCS-FL-RNG15: ~66kHz
电容:
LCS-FL-CYL20:9nF
LCS-FL-RNG15:1.1nF
此致、
悉尼诺斯卡特
感谢您的答复。
是的,我指的是 LCS-FL-CYL20。 是否仍然可以购买、如果是、价格是多少?
您好!
LCS-FL-CYL20不再提供购买。 很抱歉混淆不清、我们正在从 TI.com 中删除此内容。 LCS-FL-RNG15将在未来几周内可供购买。
此致、
悉尼诺斯卡特