This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8340-Q1:MCU 输出的占空比大于0.5时 Vgs 上缺少脉冲

Guru**** 1869600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371747/drv8340-q1-missing-pulse-on-vgs-when-mcu-output-greater-duty-cycle-than-0-5

器件型号:DRV8340-Q1

工具与软件:

您好、Yara。

 

我们已讨论了在辅助驱动系统中使用 DRV8340的客户原理图。 但发生了一些异常情况:

 

此原理图看起来与 E2E 论坛类似、只是它们优化了您推荐的接地连接。

 

异常发生的情况:

  • MCU 输出的占空比大于大于0.5时、低侧半桥缺少脉冲。
  • 例如:蓝色波形是 MCU U 相上部输出、绿色是 U 相上部驱动器 Vgs。 当占空比大于0.5时、它们都丢失脉冲。

您能帮您确认哪些因素可能导致此问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我即将关闭此主题、我们将通过电子邮件继续提供支持。

    此致、

    亚拉