This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C:DRV10987

Guru**** 2005515 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, DRV10987
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388459/mcf8315c-drv10987

器件型号:MCF8315C
主题中讨论的其他器件: DRV10987

工具与软件:

你好

我对 MCF8315C TSSOP 产品有疑问。

此产品的封装类型与 DRV10987相同、并且封装尺寸相同。

但它们的热阻非常不同。

更确切地说、MCF8315C TSSOP 的热阻与 MCF8315C QFN 类型相似。

我想知道为什么 MCF8315C 和 DRV10987具有不同的热阻。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行介绍。 我将于7月24日前向您提供最新信息。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taeseok

     热阻(RJ-A)会 受到 封装的影响、但其他因素(如芯片尺寸、芯片布局、芯片连接材料等)也会对 RJ-45产生影响

      DRV10987和 MCF8315C 之间的芯片布局、芯片附接材料等差异导致器件之间的 RJ 差异更大。

    此致、

    约书亚