This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:DRV2506影响问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2605EVM-CT, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392619/drv2605-drv2506-effect-question

器件型号:DRV2605
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

你(们)好

在 SLOC283文档中、我看到 drv2605可以播放123种效果、drv2605的 ROM 中内置了这些123种效果、还是我们需要自己闪存到 drv2605?

对于触控笔产品、请告知哪种效果适合哪种使用场景? 谢谢你。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 DRV2605与其他充电设备/pmic/gsensor.共享 I2C "你以为你赢了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    是的、DRV2605可以与其他这些器件共享 I2C 总线、因为它们都具有唯一的 I2C 地址

    123个波形刻录到 ROM 中、无需将其编程到器件中。

    您是否有 DRV2605EVM-CT? 我认为这是评估 DRV2605中的波形库的最佳方法。 您可以轻松评估每种效果、找到最适合手写笔用例的效果。  

    请注意、如果您希望使用 Haptic Control Console、则需要 USB2ANY

    此致、
    Arthur