请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2667 工具与软件:
您好!
我正在尝试驱动电容为1.8uF (最大值为120Vpeak)的压电堆栈。 我们需要以2kHz 的频率驱动压电执行器。
我们无法使用 DRV2667 EVM 进行驱动、请让我们知道我们是否可以驱动上述负载、以及需要进行哪些更改才能驱动压电式传动器。
此致、
Keshava H V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.