This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:TMS320F280025C_LaunchPad、universal_motor_control_lab_f28002x、CC12.7.1.00001

Guru**** 1700900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1387598/boostxl-drv8323rs-tms320f280025c_launchpad-universal_motor_control_lab_f28002x-cc12-7-1-00001

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS

工具与软件:

帮助:尝试运行实验3、闭合电流环路。  实验1和2运行正常、波形看起来正常。   

电机是一种15A、24V 感应电机、无传感器(无霍尔或编码)。   之前(2021年)已使用49C 运行该电机、之前版本为1-15 (?)的 drv8320RS 实验。

第一个问题见下面-我没有得到 systemVars.fastType。  使用所有最新更新  为什么不从第二视图中获得*。lib 条目  

第二个问题-有关 此配置的"启动失败"错误的任何帮助。

谢谢你!!

来自 SPRUJ26A 文档(2024年4月)

预定义变量为:

如有任何帮助、我将不胜感激。

Al Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    感谢您的提问。 我已将此任务分配给一名能够为您提供时间表估计值的团队成员。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了项目2中关于实验3的无电机启动的问题。  我再次浏览了所有 SPRUJ26A 电机控制参数、发现了设置错误。

    我仍然想知道为什么 SPRUJ26A 列表与我在上面的第一个问题中提到的内容不同。  谢谢你!!  非常感谢。  我只想确保软件环境正确无误。

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的耐心。 我将让 C2000团队回答您的问题。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维斯,真诚地道歉的反应延误,并感谢你的耐心。

    丢失 systemVars.fastType 并不表示您的软件环境存在问题!  使用的列表来自旧版本的实验室-我需要提交请求单才能更新该文件。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我单击了"解决"。  我使用较旧版本的原因是、我之前要求进行关于5.0的调查... 在2024年4月构建文档之后的位置、foc 项目不会填充、并且我没时间了。  几年前、我进行了一次 FOC 无传感器识别、所以我使用了4.x 版本。  再次感谢您的答复。  这个已关闭。  我正在学习 E2E 程序。  谢谢大家