This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:对于 DRV8316C-Q1、将 BUCK 引脚保持未连接状态

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390163/drv8316c-q1-leaving-the-buck-pin-unconnected-for-drv8316c-q1

器件型号:DRV8316C-Q1

工具与软件:

大家好、TI 团队

 我有关于 DRV8316C-Q1中内置的降压的问题、我们的设计中不需要此电路、

因此、我们 通过将 BUCK_DIS 设置为1h 来禁用降压、

删除 LBK、CBK 后没有 ERR、函数看起来都正常。

但在数据表第26页中、说明不允许保留、 所以您能帮助澄清吗?

如果我们删除 LBK 和 CBK、是否存在任何潜在风险? THX

 (__LW_AT__DS 上的第26页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Mat、

    感谢您的提问。 我已经分配了一名团队成员来设定时间表预期。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、  

    根据我的理解、我们主要建议组装降压元件、以免导致降压稳压器故障系统误跳闸、因为对于无法禁用降压的系统(如硬件型号)、这些元件不会被禁用、并且如果降压引脚保持开路、则可以激活这些元件。  

    我希望这会澄清有关问题的任何混淆。  

    此致、

    -约书亚