This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:用于 H 桥驱动器的 PWM 发生器

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392148/drv8873-pwm-generator-for-h-bridge-driver

器件型号:DRV8873

工具与软件:

你好

我要将 DRV8873用作电压控制源、这意味着我不想使用微控制器驱动 PWM、而是想从小信号交流源生成 PWM 信号。  

规格:PWM 频率高达1MHz (如果此 IC 不支持如此高的频率、则有其他支持);PWM 宽度误差<1%、传播延迟<1us。  是否有现成的 IC 可用于该用途?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:

    DRV8873的最大输入 PWM 频率为100kHz。  

    什么应用需要如此快速的输入信号切换?

    该应用的电压、电流和负载要求是什么?

    您是使用 PH/EN (一个输入 PWM)还是 PWM 模式(两个输入 PWM)?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David  

    这个问题不是 专门关于 DRV8873、而是一般关于 PWM 发生器。 有许多现成的 H 桥驱动器、有些驱动器的 PWM 频率超过1MHz、峰值电流高达10A。 因此、问题是一般来说、上述规格是否会提供 PWM 发生器、就价格和性能而言、哪种技术更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:  

    我们没有任何电机驱动器可以在1MHz 处进行 PWM。

    DRV8412 确实支持高达500kHz 的开关频率、并且在并行模式下可达到高达12A 的峰值电流。  

     DRV8962 可支持高达200kHz 的施加 PWM 信号、并采用 DDV 封装驱动高达10A 的峰值电流。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我仍在寻找 PWM 发生器。 你知道吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:

    遗憾的是、我们没有任何支持用于 PWM 生成的高频的电机驱动器。 DRV89xx-Q1系列支持生成高达2kHz 的 PWM。

    DRV8912-Q1

    可能有必要查看一个微控制器、例如 C2000。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我可以找到 LTC6992 (模拟器件、不是 TI)。 对于脉冲宽度误差来说不够好、但我的问题是 TI 是否有类似的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:

    是的、TI 在其他部门也有类似的产品。 请参阅实时时钟和计时器产品系列中的器件。

    实时时钟(RTC)和计时器|德州仪器 TI.com 

    此致!

    David