This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:DRV8871技术问题

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392563/drv8871-drv8871-technical-problem

器件型号:DRV8871

工具与软件:

大家好、TI 团队:

1、我们原本期望依靠 IC 的过流失速保护功能,避免产品中手指夹伤的风险(由于产品设计问题,有必要通过 IC 或其他方法实现防夹)。 但在测试过程中、我们注意到以下问题、因此很难达到我们的预期:当产品齿轮箱正常运行时(不添加 ILIM 电阻器)、工作电流约为130至140毫安、齿轮箱卡住的瞬间的最大电流约为220至300毫安。 电机的直流内部电阻为7.5欧姆、电源电压为12伏。

1.当 ILIM 电阻设置为320千欧时、理论过流失速电流应为200毫安、但此时 IC 已在内部自动将电机电流调节为120到130毫安。 电机齿轮箱正常运行、但在模拟强行卡住齿轮箱并立即释放手指的手指夹时、电机无法恢复运行、电流保持在大约20到30毫安。

2.当 ILIM 电阻设置为256千欧时、理论上过流失速电流应该为250毫安、但是此时 IC 已经自动将电机电流调节为120毫安到140毫安。 电机齿轮箱正常运行、但在模拟强行卡住齿轮箱并立即释放手指的手指夹时、电机无法恢复运行、电流保持在大约20到30毫安。

3.将 ILIM 电阻设置为213千欧时、理论过流失速电流应为300毫安。 此时、IC 已在内部自动将电机电流调节为130至160毫安。 电机齿轮箱正常工作、但在模拟强行卡滞齿轮箱的手指夹时、电机无法启动和停止、无法实现防夹功能。

因此、我们希望更深入地了解此 IC 的性能、并请求支持:

1.电动机的工作电流与停止电流之间至少要有多少差异才能达到有效停止?

2.停止电流设置太小是否导致电机在启动和停止后无法恢复启动?

可以为 DRV8871设置的最小停止电流是多少? 4.对于上述情况,应如何设置,以实现更理想的停机保护功能? 我们期望的是在手指刚刚卡入齿轮箱时启动和停止电机、而不是等待齿轮箱完全卡滞(最好在200至250毫安的电流下启动和停止)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流调节跳变阈值(ITRIP)将取决于 VILIM 的范围和  RILIM 的电阻器元件容差。 当使用 RILIM = 320kΩ 时、VILIM 的范围是从184mA 到216mA 的任何值。 此范围可使用数据表中所需的 RILIM 和 VILIM 最小值/最大值范围计算得出。

     正在使用什么电机?

    电机的失速电流额定值是多少?

    应用是什么? 如果可能、我还会考虑使用我们较新的集成电机驱动器之一、该驱动器提供集成失速检测功能、例如 DRV8235

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、á lez

     正在使用什么电机?

    [kW]齿轮电机、请参阅随附的简要规格。

    电机的失速电流额定值是多少?

    [kW]我们尝试用塑料棒堵转电机、只是模拟人手指不小心卡在管子中、发现电流只会使40mA 增加。 但是、我们希望检测此电流、然后停止电机运动。

    应用是什么? 如果可能、我还会考虑使用我们较新的集成电机驱动器之一、该驱动器提供集成失速检测功能、例如 DRV8235

    [kW]应用是宠物清洁剂、请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../_AC99549023905972B17B_.docx

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20240724_5F00_153936.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    负载可能消耗了很大的电流、并且器件超过了 OCP 阈值或变得过热并使 TSD 跳闸。  

    如果可能、您能否提供原理图和布局图片?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    负载可能消耗了很大的电流、并且器件超过了 OCP 阈值或变得过热并使 TSD 跳闸。  

    [kW]在电流~ ~下、工作电流约为130 μ A 140mA、电机堵转电流约为220 μ A 300mA。 因此、请勿认为器件超出 OCP 阈值或发热后触发 TSD。 为了便于理解我们的问题、请参阅以下中文消息。

    如果可能、您能否提供原理图和布局图片?

    [kW]电机原理图如下所示、由于程序尚未开始、因此我们将使用3.3V 直流电平输入来驱动 DRV8871电机 IC 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何应用输入信号? 您是在任何输入上使用 PWM、还是以100%占空比和一个低电平运行 PWM?

    在不使用 RLIM 并在 Rload = 7.5Ω 的情况下施加 VM = 12V 的情况下、如果以100%占空比进行驱动、应该会看到流经负载的电流大约为1.6A。 您是如何确定电机的直流内部电阻的、它是在数据表中还是在测量?

    此致!

    David