This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:在 VDS_OCP 过流跳闸时实现抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393708/drv8350-implementation-of-the-deglitch-time-on-the-vds_ocp-overcurrent-trip

器件型号:DRV8350

工具与软件:

大家好、我想详细了解如何针对 VDS_OCP 过流故障实现抗尖峰脉冲时间功能。 根据数据表(第38页)、我只看到一个差分放大器和一个比较器、其在 VDS_OCP 上触发。

我没有看到任何与抗尖峰脉冲时间实现对应的硬件电路。

我想知道

  • 当 VDS 的平均值高于跳变电平的时间超过抗尖峰脉冲时间时、是否触发 VDS_OCP 故障?
  • 当 VDS 的绝对值 超过跳变电平的时间超过抗尖峰脉冲时间时、是否会触发 VDS_OCP 故障?
  • 如果 VDS 上出现振铃、会发生什么情况? 会触发 OCP 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!  

    感谢您发送编修。  

    [报价用户 id="597530" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393708/drv8350-implementation-of-the-deglitch-time-on-the-vds_ocp-overcurrent-trip "]
    • 当 VDS 的平均值高于跳变电平的时间超过抗尖峰脉冲时间时、是否触发 VDS_OCP 故障?
    • 当 VDS 的绝对值 超过跳变电平的时间超过抗尖峰脉冲时间时、是否会触发 VDS_OCP 故障?
    [报价]

    当测量的 VDS 电压差与 OCP 阈值进行比较时、会触发 VDS_OCP 故障、并发现超出阈值的时间超过抗尖峰脉冲时间。 此测量使用实际测量的实时电压。  

    Unknown 说:
    如果 VDS 上有振铃、会发生什么情况? 是否会触发 OCP?[/QUOT]

    在发生瞬态的情况下、仅当瞬态持续时间超过抗尖峰脉冲时间时、才会触发 OCP 故障。

    我希望这有助于回答您的问题。  

    此致、

    -约书亚