This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:PFC

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28180EVM-573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393309/ucc28180-pfc

器件型号:UCC28180

工具与软件:

您好!

我一直计划在110W 电机驱动解决方案中使用 UCC28180。

我使用 UCC28180EVM-573进行了测试、它可以正常工作、但它专为350W 而设计、为了使其适合110W 应用、我需要更改哪些值。

此致、

Manikandan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikandan:  

    请填写此基于 Excel 的计算器工具以及您的设计目标、它将生成110W 功率需要的组件值:

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC506

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    感谢您提供计算表。

    我已计算出110W 应用的所需值、并使用我的电源部分对其进行设计、请提供您对设计的反馈。

    如果需要任何更改、请提供建议。

    此致、

    Manikandan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikandan:  

    感谢 Excel 设计工具的原理图和屏幕截图。  
    电路原理图基本上采用了正确的形式、但其中的值可能并不适合您的应用。
    使用小信号逻辑二极管器件型号时、"功率"二极管肯定只是占位符符号、原理图看起来像是从一些现有来源复制的、而不是原始设计。  

    在 计算器工具的多个位置、用户输入与建议值大不相同。  但具体而言、升压电感和电流检测电阻明显不同。  通常可以容纳一些偏差、但在这些情况下、我建议修改值、使其更接近工具建议的值。  

    将来、我建议如果您上传 Excel 文件的副本、而不是加载它的许多屏幕截图、将会更容易为您提供支持。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    我 仅复制了 UCC28180EVM-573评估板的原理图、

    升压电感器和电流检测电阻值仅根据数据表计算得出。

    我已随附 Excel 工作表、请根据我们的 application.e2e.ti.com/.../sluc506c.xls 更改值

    此致、

    Manikandan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikandan:  

    您提供的 Excel 工作表在 C116中包含一个改写的单元格。  在上面的屏幕截图中、建议值为0.101 Ω。

    我已使用我建议的一些更改修改了您的 Excel 文件:
    1. 橙色单元格是我更改的值,以便推荐的 Lboost 和 Cin 值与您已经选择的值相匹配。
    2. 蓝色的单元格是我为了提供更好的性能而改变的值。  (您之前为 Rs 选择的值为10mR、而建议值为101mR。  我将其更改为100mR。)

    以下是修改后的文件:  
    e2e.ti.com/.../SLUC506C_5F00_E2E_5F00_1393309_2800_mod_2900_.xls

    我认为、您将在2.25mH 下获得的纹波电流会相当大、并在高压线路上导致高 THDi。  
    我建议减小纹波百分比(在单元格 C64上)并使用建议的更高 LB 值。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的 设计支持、我将进行测试并提供反馈。

    此致、

    c. Manikandan