This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8714-Q1:DRV8705/06/14/18-Q1错误 VDS 过流标志调试

Guru**** 2188815 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1, DRV8718-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399421/faq-drv8714-q1-drv8705-06-14-18-q1-false-vds-over-current-flag-debug

器件型号:DRV8714-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8718-Q1

工具与软件:

栅极驱动器(例如 DRV8714-Q1)具有 VDS 过流保护功能。 栅极驱动器的一项常见调试工作是提供错误的 VDS 过流故障。 即使电机电流不是高电平、也可以检测到 VDS 过流。

由于 VDS 过流不是直接测量电机电流、而是监控外部 FET 的 VDS 电压、因此可能会发生错误的故障标志。  

第一步是常见的调试过程。

1)读回 VDS 故障的状态寄存器。 然后、我们可以找出哪些通道或 HS/LS 出现 VDS 故障。

2)对于 DRV8714-Q1/DRV8718-Q1、nFault (nFLT)引脚与 DRVOFF 共享。 需要设置寄存器以具有 nFLT 信号。 在 DRVOFF/nFLT 引脚上添加外部上拉电阻。

3) 3)当 nFault 信号变为低电平时捕获波形(示波器上的单次触发模式)。 然后、与 SHx、DRAIN 引脚、PVDD 引脚、I_OUT (SHx)一起捕获波形。  

  建议使用10us/div、1ms/div。 和~100mV/div 范围。

  我们可能会看到漏极-SHx 电压具有触发 VDS 过流保护的间隙。