请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8244S-Q1LEVM 工具与软件:
尊敬的专家:
DRV8244S-Q1的默认模式是什么? 出厂设置是 PH/EN 模式?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
DRV8244S-Q1的默认模式是什么? 出厂设置是 PH/EN 模式?
非常感谢!
Andy、您好!
器件复位时、它设置为 PH/EN:
寄存器中的位。
此致!
Keerthi
尊敬的 Keerthi:
现在通过 SPI 开启 DRV8244S、而不进行任何设置、 电机无法使用表中的设置。 您是否有任何意见可指导它如何工作?
非常感谢!
Andy
Andy、您好!
您是否已将 nSLEEP 设为高电平、将 DRVOFF 设为低电平? 如果是这样、您能够捕获 IN1、IN2、OUT1、OUT2、nFAULT、 虚拟机。
此致!
Keerthi