This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428E:闭锁继电器驱动、电容器问题

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8428E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400991/drv8428e-latching-relay-drive-capacitor-questions

器件型号:DRV8428E

工具与软件:

您好-

我正在设计 DRV8428E、用于驱动两个单线圈闭锁继电器(AOUT1 /2之间的一个线圈、BOUT1/2之间的另一个线圈)。  

VM (电源)= 24V。  每个继电器线圈为60-70欧姆。  99%的时间继电器未通电、我们将通过 MCU 使 EN 针对两个输出保持低电平。  我们不打算使用休眠功能。

逻辑电压为1.8V。

我有几个问题:

1)请确认、我们不需要在哪里将1.8V 逻辑连接到 DRV8428E?  我看到内部5V 稳压器的 DVDD 和 GND 之间需要0.1uF 的电容。

2) 2) 请确认如果我们不想睡眠 DRV、我们可以将 nSleep 连接到1.8V。

3)继电器将通过根据需要设置还是复位功能设置为高电平或低电平、然后使 EN 变为高电平、每个继电器将产生50-100mS 的脉冲。  在50-100ms 后、EN 将再次变为低电平。  我认为此应用不需要任何衰减、那么我们是否应该将 TOFF/DECAY 引脚连接到 GND?

4)关于 VM 电容: 我看到数据表中标注了0.01uF X7R 陶瓷电容器、是否可以使用0.1uF X7R 进行去耦或者建议使用较小的0.01uF 值(我们在原理图的其他任何位置使用0.1uF、因此只是为了避免在 BOM 中添加另一个独特的部件)。  对于大容量电容器、您可以建议尺寸吗? 我当时想到的是47uF 35V 电解电容器。  (注意:一次只能接通一个继电器、不能同时接通)。  该值看起来足够高、还是我们应该更接近100uF?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    请允许我24小时查看此内容。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    1)在 DVDD 引脚上、建议连接 X7R、 0.47- μF 至1-μF 额定电压为6.3V 或10V 的陶瓷电容器连接到 GND。

    2)是的,这应该起作用。 nSLEEP 引脚上的任何电压在1.5V 至5.5V 之间均处于逻辑高电平。  

    但是、 无法将 nSLEEP 引脚连接至 DVDD、否则器件将无法退出睡眠模式。

    3) 3)是的、您将能够将  TOFF/DECAY 引脚连接到 GND。

    有关电流再循环和衰减模式的更多信息、请参阅以下链接:

    电流再循环和衰减模式(修订版 A) 

    4) 4)使用 0.1uF X7R 应该适合去耦。 47uF 35V 电解电容器也应提供足够的大容量电容。  

    有关确定大容量电容器尺寸的更多信息、请参阅以下应用手册:

    尺寸适合直流电机驱动应用的大容量电容器 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、David。