This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8235:固定关断时间电流斩波模式并使用 DAC 控制 VREF

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8235, DAC7571, DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401676/drv8235-fixed-off-time-current-chopping-mode-and-control-vref-using-dac

器件型号:DRV8235
主题中讨论的其他器件: DAC7571DRV8876

工具与软件:

您好、TI:

 我需要通过闭环电流调节器控制比例气动阀。

通过仔细查看 TI 产品组合、以及 Matthew Calvo、我们找到了可行的解决方案、但我希望大家确认、它能按预期工作。

理念是使用 DRV8235并将其设置为固定关断时间电流斩波。 为了能够控制目标电流、我们将选择 IPROPI 电阻器以覆盖整个预期电流范围(最高600mA)、并使用 DAC (而不是固定电压)驱动 VREF。 因此、将使用 DAC (例如 DAC7571)设置目标电流。

是否可以使用这种方法、或者它不起作用? 如果需要、您对调节环路的速度有什么看法吗? 例如、如果 VREF 的变化幅度为10%、负载电流需要多长时间?

我们应该考虑哪些限制(负载参数? 电感?)

BTW……我们最初教我们可以使用 DRV8876、但 DRV8235更便宜、所有分立式输入(EN 等)都可以通过 I2C 进行控制、这对我们来说是一个好处。

谢谢!

Zbynek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内审查您的帖子和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbynek:

    只要 DAC 的模拟输出电压处于 0V 至3.3V 之间的建议工作范围内、这应该不是问题。 "调节环路的速度"或从改变 VREF 到看到电机电流变化所需的时间可通过输入到输出传播延迟近似得出、该延迟通常约为650ns。  

    驱动电感负载始终面临挑战、有关更多信息、请参阅以下应用手册:

    使用 DRV 驱动螺线管(修订版 A)(TI.com) 

    DRV8235EVM 评估板| TI.com -->用于评估您的设计。

    此致!

    David