This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DPW-Q1EVM:输出信号不符合预期

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399619/drv8300dpw-q1evm-output-signal-is-not-as-expected

器件型号:DRV8300DPW-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M

工具与软件:

您好!

 1. 我们已使用 TI LaunchPad 板(LAUNCHXL-F28069M)进行 基于模型的开发、并测试了我们具有闭环配置的电机。

并附上了使用 LaunchPad 电路板时的输出波形。

图像:LaunchPad 输出( 黄色(U)、 蓝色 (PWM 输入))

2.我们使用相同的 MBD 代码并与定制板(控制器)和 TI 驱动程序 (DRV 8300)集成、我们在输出波形上观察这个问题。 输入波形与 LaunchPad 设置类似。

请帮助我们了解此问题并提供解决建议。

图像: 定制电路板  输出、驱动程序( DRC8300 )。  ( 黄色(U)、 红色( PWM 输入))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种都是空载条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Advait、

    您是否在设计中实施了任何栅极电阻器? 我对这些波形的第一印象使我怀疑驱动电流可能过高。

    此致、

    Yara