This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:nSLEEP 更改、则 FAULT 将下拉

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8874, DRV8874-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401364/drv8874-q1-nsleep-change-then-fault-will-pull-down

器件型号:DRV8874-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8874、DRV8873-Q1

工具与软件:

德语:

客户在更改 nSLEEP 状态时发现、将触发故障下拉。  

图一是 nSLEEP 从低电平变为高电平、然后是故障 下拉。

图二是 nSLEEP 从高电平变为低电平、然后 FAULT 也会下拉。

您可以帮助检查如何解决此问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在下周初向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信也:

    我们发现 DRV8874 EVM 具有相同的行为、您能帮助了解如何解决该问题吗? 客户印刷电路板将很快发布,需要您尽快帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    在 nSLEEP 从低电平到高电平的情况下、预计会发生失常。 请参阅数据表中的部分:

    对于从高电平到低电平的情况、它可能与 e2e 上的该主题类似:

    (+) DRV8873-Q1:关于 nFAULT -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    这第二种情况对系统有什么影响? 它们是否在器件进入睡眠模式后检查故障?  如果他们这样做、您能告诉我原因吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumanan:

    这是 DRV8873-Q1的行为、我在 DRV8874-Q1数据表中找不到这种说明。 请帮助确认 DRV8874-Q1具有相同的行为。 谢谢。

    [报价 userid="566848" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401364/drv8874-q1-nsleep-change-then-fault-will-pull-down/5365823 #5365823"]

    在 nSLEEP 从低电平到高电平的情况下、预计会发生失常。 请参阅数据表中的部分:

    [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    让我检查一下系统、然后回复给您。 很抱歉混淆。

    此致!

    Keerthi