请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8244-Q1 工具与软件:
各位专家、您好!
1. DRV8244HQDGQRQ1散热焊盘是否必须连接到 GND?
2.散热焊盘是否在内部连接到 GND?
数据表中没有关于散热焊盘连接的说明、因此我想在以防万一时确认。
谢谢!
Kento
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位专家、您好!
1. DRV8244HQDGQRQ1散热焊盘是否必须连接到 GND?
2.散热焊盘是否在内部连接到 GND?
数据表中没有关于散热焊盘连接的说明、因此我想在以防万一时确认。
谢谢!
Kento
尊敬的 Kento-San:
如果散热焊盘未接地、热性能会更差。 散热焊盘也在内部连接到接地端。
此致!
Keerthi