This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:器件供货情况

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402263/drv8262-part-availability

器件型号:DRV8262

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在我的设计中、DRV8262DDVR (顶部散热焊盘)器件型号用于控制48V 直流电机。

无论同一个器件型号适用于汽车级、还是 将来计划发布具有汽车级顶部散热焊盘的相同器件型号、都是如此。

此致

Raja A R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    您能告诉我应用是什么吗?

    您能告诉我散热器如何连接到 IC 吗?

    我假设您已经了解 DRV8262-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com、不带顶部散热焊盘。

    顶部散热在您的应用中是否常见?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    应用是窗口调节器

    正在寻找带有顶部散热焊盘的 DRV8262-Q1。

    此致

    Raja A R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    看来我们目前还没有、但我们将来可能会这样做。  

    您能告诉我们您项目的时间表吗? 我们可能会在不久的将来提供适合您应用的器件。

    此致!

    Keerthi