请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8302 工具与软件:
您好!
我最近不得不帮助一个用户、该用户对为什么引脚10增益既被指定为输出、又被连接到0V 感到困惑
您可以在引脚表中看到、引脚10是输出、但随后说明文本似乎建议它是输入。
但是、在引脚特性表中、它被包含在输入引脚列表中。
在功能方框图中、有一个指向 DRV8302的箭头
在布局示例中、它还有一个指向 DRV8302的箭头
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Robert:
感谢您提到这一点! 是的、增益引脚是一个输入引脚、用于 通过将其拉高或拉低来配置放大器增益。 驱动器查看该输入引脚上的电压以选择所需的增益。 对不起混淆!
此致、
Anthony Lodi