This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:DRV8334或 DRV8323RS、用于新设计

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407364/drv8334-drv8334-or-drv8323rs-for-new-design

器件型号:DRV8334
主题中讨论的其他器件: DRV8323

工具与软件:

大家好、我正在考虑为项目选择一款 BLDC 电机驱动器、这两款驱动器看起来大致相等。 我找到的唯一指导是此帖子链接的相关问题。 DRV8334上的睡眠电流、可选降压和其他保护功能对我来说并不重要。 由于 DRV8323是较旧的器件、是否有其他需要考虑的因素、例如它的潜在 EOL? DRV8334没有勘误表或错误?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的提问! 昨天是美国的假日、感谢您耐心回答您的问题。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    下面是两个器件的比较表

    实际上、我无法了解 DRV8323是否即将停产、但请记住它是一款较旧的器件、而 DRV8334也被视为新一代器件。

    此致、

    Yara