This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:输出电流低放大器(&A);它的功能是什么

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262VEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412695/drv8262-output-current-low-what-is-the-capability

器件型号:DRV8262

工具与软件:

您好!

我有一个 DRV8262VEVM、建议我针对我的负载使用该 EVM。 负载差异很大、从3A 到20A 左右...

我已经设置好一切、以便与 EVM 通信、并将 EVM 连接到一个小型电机、一切都很好! 我可以控制速度、斜坡、制动和一切...

但它无法处理我的3A 电机... 我的电机在一个小型齿轮箱续流和直接从电源,电动机消耗最大3A。

当我尝试使用 EVM 启用它时、它会轻微抖动、然后停止。 GUI 监视器上的电流显示为2.6A、但电机不旋转...

没有任何类型的故障或错误消息...

是否存在会设置为3A 的物理电流限制?

我认为该 EVM 能够在并行模式下与大型散热器搭配使用、性能相似...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您发帖。 每个 H 桥的 VREF1和 VREF2将设置电流限制。 为了获得最大电流输出、您应将其设置为3.3V  

    该 EVM 中的 RIPROPI 为3.3 kΩ。 因此、使用3.3V VREF 时、电流将被限制在大约4.7A。为了禁用电流调节、您可以将相应的 IPROPI 短接至 EVM 中的 GND。 这样便可实现全峰值电流驱动。

    [报价 userid="582203" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412695/drv8262-output-current-low-what-is-the-capability "]我认为这款 EVM 应该能够与大型散热器在并行模式下如同32A 一样...

    请注意、这将是 DDV 器件可在短时间内支持的峰值电流、而不是连续电流。

    此致、Murugavel