您好,
第一次重置后,P 1.1 (P1IN)寄存器未检测到 I/O 针脚,我遇到问题。
情况如下。
步骤1:打开电源。
步骤2:输入/输出引脚 P 1.1电源为高逻辑
步骤3:将 P 1.1设置为输入方向。
步骤4:读取 P1IN 寄存器,但 P1IN 的值未设置为 I/O 引脚 P 1.1 (仍为0)。
步骤5: I/O 引脚 P 1.1电源为低逻辑
步骤6:读取 P1IN 寄存器,P1IN 的值 正确更新(P1IN 在 引脚1.1之后更新)
为什么在第一次重置后 P 1.1 (P1IN)寄存器未检测到 I/O 针脚?