请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2522 “线程:测试”中讨论的其它部件
你(们)好
我希望将此处理器用于需要 UART 的项目,因为设备上的2个 UART 与乙醚外部晶体或 JTAG 连接共享,我必须通过乙醚运行来自 DCO 的 UART 波特率发生器(理想的波特率为115200) 因此,我可以使用 UART 或共享 UART 和 JTAG 连接。
我更喜欢使用外部晶体,这意味着共享 UART 和 JTAG 端口,当调试时,这意味着我无法调试 UART 时如何操作?
如果有任何建议,我们将不胜感激。
谢谢
马特