This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:MSP430F2272 -内部电源连接

Guru**** 2504795 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656423/msp430f2272-msp430f2272---internal-power-connection

部件号:MSP430F2272

大家好,

我所支持的情况是,基于MSP430F2272的产品在市场上发布,但AVss未连接。

该团队正在进行重新设计,以确保问题得到解决。 系统工作正常,但他们希望更好地了解现场的故障情况,因此他们询问了内部电源针脚的连接方式。

特别是ADC,即使AVcc没有连接到AVss (也没有连接)旁边,它也在工作。

作为失败的情况/问题,我确实看到以下内容:

  • 如果没有良好的接地连接,模拟外设可能无法获得指定的数据表值,并且在超出规格的情况下工作(虽然它们可能正常工作)。
  • 内部ESD二极管可能无法正常工作,并且IO可能会承受一些过压。
  • 由于ESD可能无法正常工作,因此AVCC或AVSS以下的0.3V不再适用。

您能否确认内部连接和故障情况?

谢谢!

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落

    最大的问题是ADC中的噪音和不正确的ADC功能。 话虽如此,我必须进一步了解这一点,这可能需要一些时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:

    感谢您的跟进。

    是的,您是对的,噪音可能是一个问题。
    一般来说,如果内部接地连接不是低阻抗,我会假设其他参数(如SFDR,THD)也会降低。

    我期待内部连接的更新。

    此致,

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落

    AVSS和DVSS未内部连接。 因此,为了使设备的模拟部分正常工作,AVSS必须正确端接。 我们无法确认您没有正确终止AVSS的故障情况,因为该方案尚未经过测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:

    客户正在进行PCB重新设计,但他们需要进行风险分析。 Avss和DVss未连接时,设备工作正常。 他们在A针脚上进行了测量,并测量了16欧姆和~0.25V的电压。 这听起来两个引脚之间的连接是通过ESD二极管在内部建立的,因此一切正常。

    这种连接显然不是有效的,坚固的,因为一个引脚是浮动的,并且会受到噪音的影响,很容易断开连接。
    为了更好地了解他们看到的内容是否与ESD二极管有关,他们询问我们是否可以共享ESD方案以及AVss和DVss之间的连接。

    谢谢!
    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落

    不幸的是,芯片的内部结构超出了数据表中显示的范围,这是我们目前无法分享的内容。