This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:FRCTL0寄存器的WPROT描述-是否存在冲突?

Guru**** 2507085 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102220/msp430fr6989-description-for-wprot-of-the-frctl0-register---is-there-a-contradiction

部件号:MSP430FR6989

在用户指南(SLAU367P)的第306页上,FRCTL0寄存器的WPROT描述与它本身相矛盾。 它告诉我它已通过硬件重置清除,但BOR将其设置为1,必须在访问FRAM进行写入之前清除。

我做了几项测试,证明我的MSP430FR6989在清除WPROT后从重置中出现,并且我也可以在不清除此位的情况下写入FRAM。

其他人有没有看到这种矛盾呢? 我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    这是一个好问题。 用户指南中定义"重置"和"重置"的方式可能有所不同,但我同意不清楚。 我将与我的团队确认,以了解此评论的意图。  

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FR2xx和FR4xx系列在FRAM锁定的情况下从重置中出现,因此我期望这些系列也是如此。 也许设计工程师正在考虑与MPU的关系。 FR2xx和FR4xx没有MPU。

    也许我们会用你的支票来学习一些东西。