This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:请告知是否可以使用MSP430FR6007芯片FRAM中的0019FFh至0.19万H部分

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1104260/msp430fr6007-please-kindly-advise-whether-the-section-0019ffh-to-001900h-in-fram-of-msp430fr6007-chip-can-be-used

部件号:MSP430FR6007

请告知是否可以使用MSP430FR6007芯片FRAM中的0019FFh至0.19万H部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Songhao,

    这些区域用于存储一些校准数据:

    您想如何处理这些内存? 实际上,我认为使用这些区域存储其他数据不是一个好选择。 如果需要,您可以尝试其它内存地址。

    谢谢!

    此致

    强生