请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
当 GUI (USS)连接到电路板时、ADC 捕获、校准和 ToF 计算等 GUI 实用程序工作正常。 1MHz 传感器也连接到电路板。
在以10kHz 的步长从800kHz 应用到1100KHz 的频率扫描后、GUI 的"ERROR"选项卡中每隔1秒报告一次错误255。
生成并已上载到附件(freq-sweep-02_9.csv_attached)中的 freq-sweep 的输出日志文件。
但日志文件中没有其他扫描的数据(freq-sweep-02_12.csv_attached)。
重新连接主板或重新连接 USB 电缆,甚至通过主板上的 MCU-Reset 按钮重置主板,对于解决错误255没有任何作用。 尽管我们希望使用 Uniflash 软件编写映像文件、但会出现以下错误。
(Uniflash 软件错误消息:[ERROR] MSP430:文件加载器:验证失败:地址0x00000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。)
LED 状态:
D101、D101和 LED2为照明。
当电路板连接到 GUI 时、D202每秒闪烁一次、LED3 (错误指示灯)持续亮起(不闪烁)。
GUI 状态:
否。当电路板连接到 GUI 时、"Error"选项卡中每隔1秒出现255错误。
程序功能(校准、ADC 捕获、波形等)均不起作用。
请帮助我们解决这个复杂的问题。
此致