您好!
我对少数器件的 ADC 采集结果对于 UPS 和 DNS 都具有不同的峰值。 我正在使用 AGC、但通道的信号强度仍然不同。 通过这种方式、其中一个通道正因如此经历了环流。 是否可以在两个通道中具有不同的 GUI 增益?
此致、
Prudhvi Sagar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对少数器件的 ADC 采集结果对于 UPS 和 DNS 都具有不同的峰值。 我正在使用 AGC、但通道的信号强度仍然不同。 通过这种方式、其中一个通道正因如此经历了环流。 是否可以在两个通道中具有不同的 GUI 增益?
此致、
Prudhvi Sagar
在选定峰值之间通过的阈值可能不会导致循环滑动问题。 因为算法会跟踪最接近阈值的峰值。 峰值是高于阈值还是低于阈值无关紧要。 阈值是动态的、基于整个信号的最大峰值。 因此、UPS 和 DNS 上的不同峰值可能不是问题。
因此、我将需要 ADC 数据进行分析。 您可以通过单击"Capture"按钮或"Continuous Capture"按钮保存 ADC 捕获数据。
此致、
现金 Hao
可能会导致循环滑动。 但我仍需要 ADC 采集数据来判断其原因。
代码中有一个参数 USS_ALG_MAX_RA比_PEAK 2_PEAK _VAR 默认值为0.2。 您可以将其更改为0.1等小值。 它 将最近的波瓣与阈值进行比较、而不是 在之前的测量中与同一波瓣进行比较。 如果凸角之间的差值大于此参数。 它将使算法重新计算每个波瓣的峰值。 然后将生成一个新的阈值、以避免 ADC 捕获发生变化。 我认为这可能会对您的情况有所帮助。
此致、
现金 Hao