This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:MSP-FET430UIF

Guru**** 650860 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1123902/msp-fet430uif-msp-fet430uif

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: MSP-FETUNIFLASH

嗨、伙计

我想知道 MSP-FET430UIF 是否再次与开发工具兼容

IAR 和 Code Composer、因为使用它有很多问题。

我有一些 MSP-FET430UIF 项目 、 我将其与 MSP430Flasher 搭配使用

但在这种情况下 、通常也会遇到同样的问题。

MSP 闪存仿真器工具的集成解决方案 没有任何问题。  

是否有特殊的驱动程序 MSP-FET430UIF 或特殊程序来启用它,或者是否更加兼容?

谢谢你

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luigi、

    建议在新设计中采用 MSP-FET。 您使用的是哪个版本的 CCS? 您使用的是什么操作系统版本。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

     我有 CCS 11.1.0

    我通常使用 MSP-FET

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。  

    根据您在上面的评论、MSP-FET 工作正常、这是正确的吗? 如果是、为什么需要使用 MSP-FET430UIF? MSP-FET430UIF 是一款较旧的器件、不推荐用于新设计。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    是的、是正确的、但我需要有其他工作站、为此我尝试使用 MSP-FET430UIF。

    此外、我还需要向客户发送用于对 MSP430进行编程的工作站、这样我就可以了

    要使用 MSP-FET430UIF、我的办公室里有5个项目、但我发现 MSP430Flasher 经常有一些问题

    MSP-FET430UIF。

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    您是否尝试过将其与 Uniflash 结合使用? MSPFlasher 是一款旧工具、不再进行主动更新。  

    此外、您能否更具体地描述您遇到的故障? MSPFET430UIF 到底做什么不起作用? 它有工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    没有、我没有使用过 Uniflash、您能为我提供下载链接吗?

    MSPFET430UIF 不连接目标并且不将程序下载到 CPU 中

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../UNIFLASH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样可以解决您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还不知道我将在接下来的2/3天内进行检查。

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    我尝试使用 Uniflash、但过于复杂、因为我需要向客户提供更新

    对于我 来说、固件 MSP430Flasher 更好、因为它易于使用、我制作.bat 文件、客户不需要做任何事情  

    如果使用 uniflash 也可以实现这一点、我会看到更好的效果。 我尝试使用 Uniflash 窗口、但当我吃午饭时、它没有任何效果。

    我有与窗口11兼容的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不相信 Uniflash 与 Win11兼容。 最新支持的 OS Win10。

    Evan