This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5229:1V8 I/O Launchpad

Guru**** 633805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-EXP430FR2433, MSP430F5229
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1117173/msp430f5229-1v8-i-o-launchpad

器件型号:MSP430F5229
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433MSP-EXP430FR2433

您好!

我正在使用需要配置1V8 SPI 接口的 ADC。

我尝试将 SPI 与具有1.9V 电源的 MSP430FR2433 Launchpad 搭配使用、并且 SPI 数字输出略高于2.1V:

这些值对于 ADC 来说太高。

我看到 MSP430FR52xx 系列具有特殊的1V8 I/O、因此非常适合此应用、但 我找不到与 MSP-EXP430FR2433类似的适用于此系列的开发套件。

是否有任何具有1V8 I/O 功能的 MSP430 Launchpad? 配置 ADC 最简单的方法是什么?

谢谢、此致、  

Laure  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laure、

    遗憾的是、MSP430F5229没有 Launchpad。  

    听起来 ADC 的供电电压为1.8V、对吧? 如果您真正使用1.9v 为 FR2433 Launchpad 供电、则 SPI 引脚的电压不应高于1.9v、如果您看到2.1V 电压、则会发现连接不正确。

    通常、I2C 会用于此类接口、因为 IO 引脚可配置为开漏引脚并上拉至 ADC 的1.8V。

    该 ADC 支持 I2C 还是仅支持 SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="515944" URL"~μ C/support/microcontroller /msp-lower-power-microcontroller 组/msp430/f/msp-low-power-microcontroller -forum/1117173/msp430f5229-1v8-I-o-launchpad"]我发现 MSP430FR52xx 系列具有特殊的1v8 I/O,因此报价非常适合此应用。]

    不知道1.8V 特殊 I/O (未检查 FR52xx 数据表)、但 FRAM 器 件在1.8V VCC 的复位/上电后无法启动。 它们必须在更高的电压(接近2.0V)下启动、并且电压可降至1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    感谢您的回答。 我使用更精确的示波器进行了检查、该值 不高于1.9V、因此它应该可以工作。

    ADC 仅支持 SPI。