This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:AUXVCC3 (AUX3RST)上指示电源周期的电压电平下降了多少

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1113759/msp430f6779-how-much-voltage-level-drop-to-indication-of-power-cycle-on-auxvcc3-aux3rst

器件型号:MSP430F6779

1) 1) AUXVCC3上用于指示电源周期的电压电平下降了多少? (在我的实验中 、AUXVCC3引脚的电压需要低于1V、 AUX3RST 将设置为1)?

2) 2)  AUXVCC3 (AUX3RST)上的电源周期指示电压电平下降是否有相关规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、tink、

    在这种情况下、循环通电是指器件的 BOR 电平。 在数据表的第5.20节中定义。  

    请记住、您需要清除 AUX3RST、以便判断该位是否发生了一个电源循环。  

    您也可以使用 AUXxOK 位来根据 AUXxLVL 位中设置的值来监控 AUX 电源电平。  数据表的第5.29节给出了可用的电压范围。

    此致、
    Brandon Fisher