This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2210:使用 LAUNCHXL-CC2650开发板对 MSP430G2210进行编程/调试。

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, MSP430G2210, MSP430F5528, MSP-EXP430G2ET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1125729/msp430g2210-programming-debugging-msp430g2210-using-launchxl-cc2650-development-board

器件型号:MSP430G2210
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650MSP430F5528MSP-EXP430G2ET

您好!

我们能否将  LAUNCHXL-CC2650板载编程器用于外部 MSP430G2210芯片以进行调试/闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要。所有用于 MSP430目标的 TI FET 都基于 MSP430器件。 LAUNCHXL-CC2650 JTAG 主器件为 XDS110。

    SBW 的 G2210可由任何具有 eZ-FET 的 TI LP 调试/闪存(msp430f5528)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zmo soli、

    感谢您的及时响应。

    我们能否使用 MSP-EXP430G2ET - Launchpad  对 外部  MSP430G2210 芯片进行编程/闪存/调试?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritesh、

    是的。 该 LaunchPad 还具有 Zrno 提到的 eZ-FET 仿真器。  

    此致、
    Brandon Fisher