请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 主题中讨论的其他器件:LMP91002
大家好、
#pragma vector=USCI_B0_VECTOR __interrupt void USCI_B0_ISR(void) { switch(__even_in_range(UCB0IV,12)) { case 0: break; // Vector 0: No interrupts case 2: break; // Vector 2: ALIFG case 4: break; // Vector 4: NACKIFG case 6: break; // Vector 6: STTIFG case 8: break; // Vector 8: STPIFG case 10: // Vector 12: TXIFG I2CBuffer = UCB0RXBUF; // store received data in buffer __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit LPM0 break; // Vector 10: RXIFG case 12: if (PtrTransmit >= 0) // Check Transmit pointer { UCB0TXBUF = I2CBufferArray[PtrTransmit]; // Load TX buffer PtrTransmit--; // Decrement TX byte counter } else { UCB0IFG &= ~UCTXIFG; // Clear USCI_B0 TX int flag __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit LPM0 } break; default: break; } }
始终卡在 TI_MSP430_i2c_USCIB0_5xx.c 文件中的案例10中、上拉电阻已添加到 I2C 并使用官方的 LMP91002驱动程序库。 客户想知道原因是什么。
源代码如下: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/150/MSP430_5F00_Project.zip
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃