尊敬的 MSP 团队:
我的客户正在考虑将 MSP430FR69x 系列用于其旋转式水表应用。
我们在参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDA-010050上看到 、该系统 符合 ISO4064-1:2014-11标准、并且符合 CC1312R。
是否有参考设计或示例可证明 MSP430FR6989可以实现这一点?
非常感谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 MSP 团队:
我的客户正在考虑将 MSP430FR69x 系列用于其旋转式水表应用。
我们在参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDA-010050上看到 、该系统 符合 ISO4064-1:2014-11标准、并且符合 CC1312R。
是否有参考设计或示例可证明 MSP430FR6989可以实现这一点?
非常感谢!!
尊敬的 Juan:
有关采用 MSP430FR6989的水流量计的唯一参考设计、请访问 https://www.ti.com/tool/TIDM-LC-WATERMTR。 这是您想要的吗?
Srinivas
您好 Srinivas、
感谢您的回答和快速支持。
我们了解该参考设计、但想知道该微控制器是否已在 任何其他参考设计或客户开发中证明与 ISO4064兼容。
鉴于 ISO4064的1类 是通过误差小于1%的测量精度实现的、是否有图显示 了 MSP430FR6989 扩展扫描接口实现的测量精度?
谢谢、此致、
胡安。
尊敬的 Juan:
讨论 《使用 MSP430扩展扫描接口(ESI)进行 LC 传感器旋转检测》的主要应用手册 是 https://www.ti.com/lit/pdf/slaa639。 其中讨论了该方法、但没有图形可以量化测量精度方面的测量结果。
Srinivas
您好 Srinivas、
非常感谢您的支持。 https://www.ti.com/lit/pdf/slaa639上提供了有关使用 MSP430扩展扫描接口(ESI)进行 LC 传感器旋转检测的应用手册 ,该应用手册非常详细,因此 与 EVM430-FR6989结合使用时,评估应该会非常快。
此致、Juan。