This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6720:选择多个输入通道时如何在 ADC10中使用窗口比较器?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/978841/msp430f6720-how-to-use-window-comparator-in-adc10-when-multiple-input-channels-are-selected

器件型号:MSP430F6720
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

您好!

在我的项目中、选择了两个输入通道(A2、A1)。 当 A2的读数低于或高于特定阈值时、需要执行一些操作。 如何设置? MSP430Ware 示例中似乎没有涉及这一点。

谢谢、

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李子荣、

    请看 一下 FR6989的此示例代码。  尽管它是一个12位 ADC、但设置和寄存器是相似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lehman 先生、

    我相信这方面的例子,是单个通道,是相当直接的。 在发布问题后、我做了更多的研究、我相信我必须对两个渠道进行采样、并决定在主线程中要做什么。

    Thans、

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL、

    根据您的描述、您表示只需对一个通道 A2做出决策、因此我假设您将仅使用窗口比较模式的单个通道。  很抱歉。  是的、您选择了正确的路径。  您可以设置顺序信道并测量两者。