我尝试使用内部1.5V 基准作为我的 ADC 电压基准。 首先、我通过设置来启用基准:
PMMCTL2 = REFBGEN+REFGEN+INTREFEN;
然后、我等待 REFBGRDY 和 REFGENRDY 变为高电平、这是他们所做的。
对于 ADC 设置、我在 ADCMCTL0中选择 ADCSREFx = 001b (使用 VREF 作为 VR+)
现在、当我测量1.0V 输入时、我将获得转换结果的全部0x3ff (全部为1)、这是不正确的。
我已经能够使用 ADCSREFx = 000b (利用 AVCC 作为 VR+)成功测量1.0V 输入、因此我相信我的 ADC 设置是正确的。
作为一个实验、我设置 ADCSREFx = 000b 、然后测量通道13、它应该返回1.5V 基准的测量值、但我得到了所有零。
因此、我的1.5V 基准似乎没有生成电压。 如何启用它?