This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS_CAPTURE_SEQUANT_SELECING_CH0_CH1_CH0_CH1的‘s

Guru**** 651100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1161216/msp430fr6043-what-s-the-meaning-of-uss_capture_sequence_selection_ch0_ch1_ch0_ch1

器件型号:MSP430FR6043

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

位置:\ti\MSP\USS_02_40_00_00\USS\examples\USSSWLib_template_examples\ccs

项目: FR6043_USSSWLib_TEMPLE_example

文件: ussSwLib.h

 //! \brief This defines the capture sequence selection CH0
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH0               0
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH1
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH1               1
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH0_CH1
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH0_CH1           2
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH1_CH0
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH1_CH0           3
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH0_CH0
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH0_CH0           4
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH1_CH1
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH1_CH1           5
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH0_CH1_CH0
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH0_CH1_CH0       6
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH1_CH0_CH1
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH1_CH0_CH1       7
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH0_CH0_CH0
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH0_CH0_CH0       8
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH1_CH1_CH1
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH1_CH1_CH1       9
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH0_CH1_CH0_CH1
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH0_CH1_CH0_CH1   10
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH1_CH0_CH1_CH0
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH1_CH0_CH1_CH0   11
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH0_CH0_CH0_CH0
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH0_CH0_CH0_CH0   12
 //! \brief This defines the capture sequence selection CH1_CH1_CH1_CH1
#define USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH1_CH1_CH1_CH1   13

这些  不同定义对应的信号序列是什么?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    这定义了通道序列、对于 USS 解决方案、我们将使用 CH0_CH1或 CH1_CH0、这意味着 USS 模块将在此序列之后激发:

    请按照 USS 演示库操作、您可以找到更多说明。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的回复。

    那么、可以这样理解它:

    CH0_CH1

    CH0激励--> CH1接收;然后

    CH1激励--> CH1接收。

    但电路板仅使用通道0的 OUT 和 IN?

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    是的、对于水表演示、我们将使用 CH0&CH1通道;对于燃气表演示、我们将使用 CH0+mux。 但对于#define 参数、这两个演示保留相同的内容。

    谢谢!

    此致

    Johnson