This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:预期的 ADC 噪声(不是 DS 的增益或线性)

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/875339/msp430f2272-expected-adc-noise-not-gain-or-linearity-from-ds

器件型号:MSP430F2272

MSP 朋友和家人、

我们的客户询问以下问题:

我们在 MCU 中使用 ADC 以20Hz 的速率进行采样、输入带宽为8Hz。 如果输入为干净的直流电平(1.67V)、预期的噪声是多少? 输出是单个 ADC 电平、还是会因平均 ADC 电平的多个 ADC 计数而变化? 如果是、则变化量是多少? 电池的基准电压为3.3V。 供参考我对增益或线性度不感兴趣–它们已经在数据表中。

欢迎评论。

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我们在数据表中提供的有关 ADC 噪声的所有内容都在 数据表中的已识别线性参数表中提供。 这些参数可用于估算 ADC 的预期噪声量及其对动态范围的影响。 对于给定的设置、确定 ADC 噪声计数的数量必须由客户进行测试和测量。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 MSP430 ADC 上的 ENOB 的更多信息、请参阅以下 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/576917?MSP430F5437A-ADC-ENOB-or-SINAD

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、非常感谢您的回复。  我将继续与我们的客户讨论、看看是否还有其他需要澄清的东西。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们需要进一步澄清这 一问题。  让我澄清一下。

    输入信号为直流电。 在这种情况下、ENOB 没有特殊意义、因为信号不会发生变化。

    考虑以下示例:

    基准电压:3.3V (由于源自电池、因此非常干净)

    输入信号:1.667 V (由于源自电池,因此非常干净)

    转换输出(理想情况):511个 ADC 计数(10位 ADC)

    在必要的引脚上实现出色的去耦。

     

    因此,问题是:

    ADC 计数是否与511在短时间内的理想情况不同?  例如:{t0, t1, t2, t3, t4, T5、T6、t7、t8、t9}->{501、520、490、530、498、 525、480、505、522、485}、其中样本之间的时间为50毫秒。

    这只是微控制器和 ADC 内部的随机噪声。  我们 也不关注由于线性、偏移和增益误差而产生的静态误差。

    我的冲头告诉我、由于通用 ADC 功能(与高性能的数字转换器和非常昂贵的外部模数转换器相比)、即使在短时间间隔内、也会有一些电平 ADC 计数变化。  但是、即使是 true、我也不确定我们将如何量化它。  无论通过哪种方式、请告诉我您的想法。

    Ty、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt -我要补充的是 ,我们在数据表中看不到任何此类规范。  我们看到积分、差分线性、增益和偏移。 对于动态信号、始终存在 ENOB、但信号为直流。  评论确实受到欢迎。

    Ty、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请给我几天时间来看看这个问题、然后返回给您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    没问题。  感谢您的帮助!

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我将使此对话脱机以获得进一步支持。 请继续并将其标记为"已解决"、我将继续通过电子邮件提供支持。

    此致、

    Matt